This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220EVM:超声波应用

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902650/tpa3220evm-ultrasound-application

器件型号:TPA3220EVM

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户希望在 超声波(60kHz)应用中使用 TPA3220EVM。 这是否适合他们的应用? 或者他们是否可以使用任何其他器件?

提前感谢您的支持。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    它应该是好的。 只需注意、通过调整输出滤波器中的 L-C 值、您将需要更高的截止频率。  

    客户可以运行频率响应测试来再次确认其应用。

    谢谢!

    此致、

    Sam