This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试将 USB 音频转换为模拟音频

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, PCM2704C, PCM2912, PCM2903, PCM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941322/trying-to-convert-usb-audio-to-analog

主题中讨论的其他器件:PCM2706CPCM2704CPCM2912PCM2903PCM2901

您好!

我有一个应用、其中有 USB 音频、并且尝试将其转换为模拟、以便在标准3.5mm 音频插孔中使用。 我不确定 USB 集线器和音频插孔之间的部件。 TI 是否销售能够将信号从 USB 音频转换为模拟信号的 IC、以及是否需要进行任何放大?  

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请查看 PCM2704C 或 PCM2706C。  这些器件充当 USB 音频桥接器、还具有耳机放大器。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。 这些器件似乎是我要寻找的器件。 我还需要麦克风输入、我在数据表中看不到这种输入。 是否有另一个具有麦克风输入的 USB 音频编解码器?  

    我还需要支持一键通(PTT)、但我认为这是在编解码器外部处理的。  

    此外、我需要支持 USBPD。 这可以通过同时将 D-/D+对路由到具有 PD 控制器的微控制器来实现、可能之间有多路复用器。 是否有任何内置 USB 音频编解码器的微控制器/PD 控制器?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以查看 USB 编解码器器件、如 PCM2912。

    关于微控制器问题、您可以在 e2e.ti.com 的嵌入式处理论坛上查看、但据我所知、我们没有 MCU+CODEC。  我们确实有一些 DSP 可以与外部 DAC 和 ADC 进行交互、但这可能是一项重要的发展。  您还可以查看 XMOS 或 CMTI 的解决方案。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢你的帮助。 我需要一个自供电(3.3V)解决方案、并注意到 PCM2901/PCM2903选项。 它们具有用于差分模拟麦克风输入(我假设)的 VinL/R 引脚。 由于我的麦克风输入来自典型的音频插孔连接器(TRRS)、我假设我可以将其中一个 VinL/R 引脚接地、并将另一个引脚连接到麦克风模拟输入? 只是与 PCM2912不同的麦克风输入、因此需要仔细检查。  

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    这应该可以、但您应该验证麦克风输出是否未超过数据表中指定的模拟输入限制。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    PCM290x 和 PCM2912过大。 我正在考虑使用电路板上的微控制器将 USB 音频转换为 I2S 总线。 我将介绍 TI 的 I2S 音频编解码器选项、这些选项对于我的应用来说似乎有点过分。 我只是尝试连接到标准的3.5mm TRRS 音频插孔、因此用于 L/R 的两个模拟输出和来自麦克风的一个模拟输入。 TI 是否有可与3.5mm 音频插孔连接的基本音频编解码器?  

    另一种选择是将模拟音频直接从微控制器输出到耳机前置放大器中。 此应用必须尽可能小、因为它嵌入在电缆中。  

    感谢您的任何输入、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    据我所知、我们没有直插式 USB C 至耳机电缆所需的非常小的编解码器。  我们确实有一些小型数字输入耳机放大器。  我建议查看一些 TASxxxx 耳机放大器。  您还可以查看此器件:

    谢谢、

    Paul