This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:系统内低音和高音调节?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902594/tas5825m-in-system-bass-and-treble-adjustments

器件型号:TAS5825M

大家好、

在不使用外部处理器/DSP 执行预处理的情况下、是否可以使用 TAS5825M 执行系统内低音和高音调节? 例如、如果我想使用此器件使用扬声器上的按钮来增加低音、如何重新配置器件以反映新的所需低音配置而不对所有 DSP 系数进行重新编程?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、  

    在系统中、可通过 Base-/Pro (2.0 48K)工艺流程进行低音和高音调节。
    根据应用需求完成调优后、可以将其集成到终端系统中。

    如果您要在器件编程和调优完成后进行更改、例如使用按钮、则必须使用外部处理器来:
    1.从按钮读取传入信号
    2.使用 I2C 对 TAS5825M 的更改进行编程

    因此、要回答您的问题、您要实现的目标需要使用外部处理器。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您的反馈!

    抱歉、如果我不清楚、但通过"processor/DSP"、我指的是除主机微控制器之外的更强大的器件。 但是、似乎我们只需要使用现有主机通过 I2C 对 TAS5825M 寄存器进行重新编程、对吧? 不过、我们不需要重写所有的 DSP 系数、我们会吗? 您能评论一下需要进行哪些更改吗? 我认为没有足够的闪存来存储具有所有寄存器内容的另一个 C 阵列。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、  

    这实际上取决于您想要更改的内容。 要在 PPC3 GUI 中获得更好的了解、您可以将所做的 I2C 更改记录在屏幕底部的 I2C 日志中。  

    例如:将低音补偿转角频率从100Hz 更改为125.76Hz  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州