大家好、
在不使用外部处理器/DSP 执行预处理的情况下、是否可以使用 TAS5825M 执行系统内低音和高音调节? 例如、如果我想使用此器件使用扬声器上的按钮来增加低音、如何重新配置器件以反映新的所需低音配置而不对所有 DSP 系数进行重新编程?
谢谢!
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Chris、
在系统中、可通过 Base-/Pro (2.0 48K)工艺流程进行低音和高音调节。
根据应用需求完成调优后、可以将其集成到终端系统中。
如果您要在器件编程和调优完成后进行更改、例如使用按钮、则必须使用外部处理器来:
1.从按钮读取传入信号
2.使用 I2C 对 TAS5825M 的更改进行编程
因此、要回答您的问题、您要实现的目标需要使用外部处理器。
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州
您好、Carolina、
感谢您的反馈!
抱歉、如果我不清楚、但通过"processor/DSP"、我指的是除主机微控制器之外的更强大的器件。 但是、似乎我们只需要使用现有主机通过 I2C 对 TAS5825M 寄存器进行重新编程、对吧? 不过、我们不需要重写所有的 DSP 系数、我们会吗? 您能评论一下需要进行哪些更改吗? 我认为没有足够的闪存来存储具有所有寄存器内容的另一个 C 阵列。
Chris