This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:是否有关于 Vcom 基准输出噪声频谱的任何信息? 和/或阻抗回看该引脚?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202, THS4131, OPA1632, THS4561, TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902295/pcm4202-is-there-any-info-on-the-vcom-reference-output-noise-spectrum-and-or-impedance-looking-back-into-that-pin

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件: THS4131、 OPA1632、 THS4561、 TLV333

我在接下来的一篇关于使用 FDA 驱动这些音频 ADC 的文章中总结了由于不必要的高共模控制噪声而导致较高低频(<10Hz)输出差分噪声的风险。 如果 Vocm 引脚只是悬空、FDA 本身就具有非常高的输出 CM 噪声。 我将建议是否使用 ADC Vcom 输出、至少在从该引脚到 FDA 输入控制引脚的低 F RC 滤波器上、 Vocm 控制引脚的输入噪声频谱通过反馈比不匹配获得差分输出噪声-通常不是问题、但如果<10Hz 噪声非常高、可能是问题。  

通过查看 PCM4202数据表、几乎没有关于该基准输出的信息。 建议使用带有外部电容器的缓冲版本。 因此、就个人而言、我建议将1uF 电容器串联为1k Ω(4nV R 噪声)、连接到 FDA Vocm 控制引脚、但同样、无法知道该接口会出现什么 CM 噪声频谱。 仅添加电容器似乎很奇怪、因为没有提到缓冲输出稳定性或源 R? 此外、这里还有一些错误、其中提到 OPA1632 FDA 具有低 Vocm 输入阻抗-这不容易找到、 但 THS4131是相同的裸片、它在第7.2节中显示了15k Ω 输入 R 等效值-可能不需要缓冲放大器、在 THS4131的第8.2节中、它实际上显示了此处介绍的 PCM4202文本-使用1k Ω 串联 R 这比 PCM4202数据表中 Vcom 引脚上的简单电容要好。  

因此、为了显示我想在这里提出的问题、请查看 THS4561 CM 噪声图-浮空它似乎是一个错误、使用外部电容器或缓冲放大器很容易修复、但也很容易错过  

该 CM 噪声在10Hz 频率下非常高(测量麦克风应用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很高兴听到您的声音和炫酷的文章。  PCM4202中的 Vcom 输出阻抗非常高、第13页提到、如果连接到阻抗小于1M Ω 的节点、则应对其进行缓冲。  因此、15千欧太低、需要进行缓冲。


    您能否抽出您要询问的连接?  我很确定我知道你要问什么、但我想验证。  内部电路建议将单个0.1uF 电容器连接到 GND、因此它可能是一个简单的基准类型结构、电容器将产生类似于 REF50xx 类型产品中可能出现的输出噪声规格。  我同意可通过在电容之后在 Vocm 缓冲器之前的 GND 之间添加一个串联 RC 来完成额外的滤波。

    来自数据表:

    µA VCOML 和 VCOMR 输出是内部缓冲的、但输出电流被限制在几百 μ A。 建议将这些引脚连接到阻抗大于1MΩ Ω 的外部节点、或在驱动多个外部或低阻抗节点时使用电压跟随器电路缓冲输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、它是否说输出是内部缓冲的? 不是具有自己的噪声和1/f 信息的放大器。  

    REF 器件有自己的噪声图、但是如果有一个添加的(可能是低功耗)缓冲级、那么这也不会进入出现在这些 VCOML 和 R 输出上的噪声频谱中吗? 从本质上讲、我将如何在有无 RC 的情况下实现缓冲器输出的低 F 噪声频谱处理所需的最低工作量。  

    这里是我最终建议添加的运算放大器是否正常的完整电路- TLV333不是低噪声、而是没有1/f 噪声需要变得真正高才能通过 FDA 中的反馈 R 错误匹配来显示、