This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:PBTL 进入4 Ω 负载时的最大输出功率

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902454/tpa3118d2-max-output-power-for-pbtl-into-4-ohms-load

器件型号:TPA3118D2

图22和26提供了 PBTL 在2欧姆和3欧姆范围内的最大输出功率图。

是否有4欧姆 PBTL 的图?

或者这种情况下的最大输出功率是多少:

1. PBTL

2.4欧姆

3.输入电压= 22V

THD+N 为1%和10%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    理论上 、4欧姆 PBTL 是2欧姆情况值的一半。

    由于如果客户使用 PBTL 模式、负载阻抗通常为2 Ω、因此数据表仅显示2 Ω 和3 Ω PBTL 情况。

    此致、

    Derek