This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:TPA6139A2最佳输入电压范围

Guru**** 2509945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6139A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902244/tpa6139a2-tpa6139a2-optimal-input-voltage-range

器件型号:TPA6139A2

尊敬的支持:

我将 TPA6139A2用于音频应用。 我不确定音频信号的最佳输入电压范围是多少、以避免失真。  

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matteo、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    数据表规格所示、共模输入电压为+/- 2V。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器