This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:电源定序、关断和脏污方法

Guru**** 2814435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902057/tlv320aic3106-power-supply-sequencing-down-and-dirty-method

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件: TLV757P

您好!  

我正在为我的项目构建 TLV320AIC3106模块、我对电源要求有些困惑。 我们有很多需要考虑的事项。  

  • IOVDD (1.8V)
  • DVDD (1.8V)
  • DRVDD (3.3V)
  • AVDD_DAC (3.3V)
  • AVDD_ADC (3.3V)

我正在尝试使用尽可能少的组件来构建它、以实现简单而有效的操作。 当然、我尝试在合理范围内尽可能接近理论 SNR。 我计划使用两个 LDO。

  • TLV75733PDBVR (3.3V)
  • TLV75718PDBVR (1.8V)

数据表提到了电源启动定序。 第93页希望按此顺序执行。  

  1. IOVDD (1.8V)
  2. AVDD、DRVDD (3.3V)
  3. DVDD (1.8V)

我想、1.8V LDO 自然加电速度更快、然后3.3V LDO 自然加电。 也许不是。 两个 LDO 都将直接连接到 VIN。 我不会级联电源、 例如 VIN -> 3.3V -> 1.8V、以便1.8V 有更好的首次供电机会。 我已经学习了 TLV320AIC3106EVM、尝试获取为该模块构建的电源的手柄。 但我无法确切了解加电排序在该电路板上的工作方式。 如果我们需要最后为 DVDD 供电、如何在仍使用相同 LDO 的情况下延迟启动? 我"真正"需要多少 LDO 来为该器件供电? 推荐使用的原理图是什么? 我可以将3.3V 和1.8V 连接到它、每天都叫它!?  

感谢您的帮助!

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    我想说的是、我们的器件在电源定序方面具有很强的耐受性、遵循推荐的定序可确保最稳健的运行。 虽然我们建议遵循该序列、但这并不是硬性要求。  

    如果您希望延迟启动、则可以在 LDO 的输出端使用更大的电容。 我相信在 EVM 上也会执行类似的操作。 我们通常会看到有3个独立 LDO 的客户、他们是按照您上面提到的顺序启用的。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Aaron Estrada51"]我们通常会看到客户有3个单独的 LDO,并且他们是按照您在上面提到的顺序启用的[/报价]

    感谢您的意见。 这证实了我的理论... 建议使用3个电源。 建议使用合适规格的电容器来查找延迟每个 LDO 启动的方法、或一次在每个 LDO 上使用一个使能引脚。  

    您是否希望对每个 LDO 给予任何特殊的关注? 例如、我在电源输入和 LDO 之间看到了铁氧体磁珠。 还是通过 LDO 运行输入电源、然后仔细地放置和布线是否足够?

    您对使用3个 TLV757P 有何看法?

    只是一个想法。 该序列可能完全符合数据表的要求。 它会将 DVDD 延迟到最末尾  

    1. VIN->IOVDD (1.8V)
    2. VIN -> AVDD、DRVDD (3.3V)
    3. 3.3V -> DVDD (1.8V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    电源直接通过 LDO 运行是可以的.... 这是我们通常看到的、这是在 EVM 上完成的。 数据表还显示、从电源到电源的最短时间为0ms。 因此、从技术角度而言、根据数据表、它们可以同时上电。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Aaron 的评论之外、我还想补充一点、我们已经看到一些客户使用单个 LDO 输出的负载开关 IC (或基于 MOS 的分立式开关)、前提是电源轨之间的某些电源电压相同。  哪种方法可能取决于哪个矢量更便宜、更小、更高效、更容易、这一点非常重要。