This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:tlv320aic3104

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902321/tlv320aic3104-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC33

Hellow。

我正在使用 tlv320aic3104设计器件。 可以有这样的连接方案:内部麦克风+内部扬声器、外部麦克风、带有耳机和按钮的外部麦克风、仅外部耳机。 使用通过电容器的外部耳机连接。 阅读数据表和 slaa454后、我了解了如何确定耳机、麦克风与耳机的连接、但不清楚如何确定麦克风与耳机的连接。 在本例中、如何使用 R13和 R14中的值? 请帮助我理解此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     芯片 tlv320aic3104和 tlv320aic33和 slaa454的数据表显示它们可以检测单声道耳机和立体声耳机之间的差异、但寄存器说明有所不同:

    在 R13 tlv320aic3104中:

    耳机类型检测结果
    00:未检测到耳机
    01:未检测到麦克风的耳机
    10:忽略(保留)
    11:检测到麦克风的耳机

    在 R13 tlv320aic33中:

    耳机类型检测结果
    00:未检测到耳机
    01:检测到立体声耳机
    10:检测到蜂窝式耳机
    11:检测到立体声+蜂窝式耳机

    数据表中是否存在错误、并且 tl320aic3104无法区分立体声耳机和单声道耳机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果仅连接了外部麦克风、则会触发寄存器14的 D4位。 寄存器13、位 D5-6应设置为1、"检测到麦克风的耳机"。 另请确保 MIC2L 已禁用。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但我不明白:如果设置了 R13的位5和6以及 R14的位4、我将无法理解是连接了带耳机的麦克风还是连接了不带耳机的麦克风。 这些位的组合不提供必要的信息(从数据表中可以看出)。