This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4810:LM4810单声道

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902007/lm4810-lm4810-mono

器件型号:LM4810

大家好、

这可能是一个愚蠢的问题、但我想问它、这样我就不会最终遇到奇怪的问题。

LM4810是否可以在单声道模式下使用?  也就是说、一个音频通道会发送到单个耳机。  我曾假设只保留 vin2/vout2 N/C、但在数据表中找不到任何可以确认这一点的地方。

我认识到我可以采用单通道运算放大器并执行类似操作。 但是、我认为、如果在这种模式下工作、那么额外的几分钱非常值得、因为集成工作减少了、并且增加了功能。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、此器件可在单声道和立体声模式下工作。 正如您正确提到的、您需要将不使用的输出保持浮动。 我只建议将未使用的模拟输入连接到一个0.1uF - 0.47uF 的电容器 GND。 模拟输入被偏置、因此即使电容器未被使用、也需要这些电容器。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.