This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:THD+N 性能@ 1SPW 模式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941830/tpa3116d2-thd-n-performance-1spw-mode

器件型号:TPA3116D2
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

专家您好!

我的客户发现、输出 THD 性能在 BD 调制下会下降。
我认为这是正确的测量结果、但我无法确定该结果的完整性。
这是因为、没有与 THD+N 与 PVDD、输出功率和频率等 BD 模式类似的图。

然后、您能否像 BD 模式一样提供 THD+N 性能@1SPW 模式

此外、是否有任何材料解释了 BD 调制和1SPW 的特性和性能比较?


谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表无法涵盖所有应用数据。 建议根据用户案例测量所需数据。

    关于 BD 和1SPW 的比较、您可以参考 TAS5805M 数据表图以大致了解情况。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,抱歉我迟到了。

    我在随附的文档中总结了 TAS5805M 的 BD 和1SPW 模式 THD+N 性能。

    I Expected BD 模式具有更好的 THD+N 性能、但数据表的性能显示以下结果。

    1. 在 PVDD=19V、Pout=5W FSW=384kHz 时、BD 模式的性能优于1SPW 模式
    2. 但是、在 fsw=768kHz 的情况下、1SPW 模式在0.1W~5W 和200Hz ~ 5kHz 等期间具有比 BD 模式更好的性能。


    因此、我想从 IC 设计的角度确认您预期的1SPW 和 BD 之间的性能差异。
    我认为 BD 调制在384kHz 下具有更好的性能、但在 768kHz 下性能将低于1SPW。
    是这样吗?
    此外、我们能否将上述趋势应用于所有输出功率范围和频率范围以及所有具有 BD 和1SPW 模式的器件?
    此外、您能否解释一下导致上述趋势的原因?


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi
    e2e.ti.com/.../TPA3116_5F00_THD_5F00_N_5F00_1SPW.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    很抱歉、您在催您、但是否有人在回答我的问题?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    我需要联系验证工程师、以便更深入地了解这些特定条件下的一些性能变化。 为了更好地比较模拟输入器件、TPA3138/TPA3139具有1SPW/BD 调制性能数据。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是否有任何有关此方面的更新?

    此外、我还查看了 TPA3138/3139的数据表。
    TAS3138数据表中没有有关1SPW 模式的音频性能数据、TPA3139在大约320kHz 的 FSW 下仅具有1SPW 和 BD 模式性能数据。

    因此、我必须使用 TPA3116的数据来比较1SPW 模式和 BD 模式。 我还需要您从交换架构的角度提出意见。

    我在等你的反馈。


    最值得关注的是、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在所有测试条件下、BD 模式 THD+N 性能始终优于1SPW 模式、这是没有结论的。

    对于您的特定问题、首先比较12V 电压、LC 滤波器是不同的。 第二次比较18V/768kHz/10uH BD 和1SPW 模式、1SPW 略优的原因主要与热振动和接地反弹问题有关。 由于1SPW 在输出功率变大后进入单端开关、因此热性能通常优于 BD 模式、即差分开关。

    我们建议您自己根据我们的 EVM 板来测量客户应用案例(BD/1SPW)。

    此致