This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:不带 I2S 的引导

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/902047/tas5825m-boot-without-i2s

器件型号:TAS5825M

我将 TAS5825M 与可发出启动声音的蓝牙模块结合使用。

如果在放大器提供 I2S 之前启动模块、则放大器不会产生启动声音。

理想情况下、我将启动放大器、然后在稍后启动 BT 模块。

我对它进行了测试、看起来可以正常工作、但数据表显示启动需要 I2S。

首先启动并稍后应用 I2S 是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse、  

    数据表中概述的启动序列旨在避免器件故障。

    如果您决定不遵守已经过测试和验证的数据表建议、您可能会获得与数据表中相同的器件性能。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州