This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV320AIC3104:使用编解码器进行直流测量

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901947/faq-tlv320aic3104-using-codec-for-dc-measurements

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

我使用 TLV320AIC3104测量直流信号。 我可以期望获得哪种增益误差结果? 我应该在 DOUT 上看到什么代码?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3104的增益误差结果如下所示。 左侧 ADC 的增益误差约为1.44dB、右侧 ADC 的增益误差为1.30dB。 应该注意的是、数据表中的增益误差值是一个典型值、没有设定的最小值/最大值。 由于这些器件主要用于交流信号、因此未针对增益误差对器件进行修整。 此信息适用于 TLV320AIC310x 系列、而实际增益误差值可能会有所不同。

    器件的输出采用二进制补码。 例如、在16位分辨率下、代码范围将为-8000h 至7FFFh。

    此致、

    Aaron