This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:读取编程值并确定扬声器阻抗和频率。

Guru**** 2774755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/936774/tas2563-reading-programmed-values-and-determining-speaker-impedance-and-frequency

器件型号:TAS2563

我想知道是否可以 查询 TAS2563的静态和实时内部数量;例如、当前加载的调优参数(例如 T/S 参数、EQ 设置等)以及电流温度、电池等  按带电量、我是指获取阻抗曲线等信息的能力、该曲线不是模型中存储的、而是实际测量所测试电流扬声器阻抗与频率的能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    我们将查看此主题并尽快回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以通过从器件的 Book 100第2页读取寄存器72至75来了解扬声器负载的阻抗。 这4个寄存器包含读取时测得的扬声器阻抗。 我可以提供有关如何根据寄存器数据计算阻抗值的更多详细信息、如果这有所帮助。

    但是、无法读回扬声器的更新模型、EQ 系数和其他参数等内容。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan;

    在器件上、我从这里读回0 "通过从器件的 Book 100第2页读取寄存器72到75来读取扬声器负载的阻抗"。

    您能否澄清72-75是否为十进制? 也可以是0x72-0x75。  同样、这本书的十进制值是否为100?  此外、此器件是否有寄存器和书籍映射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否在回放期间读取过这些寄存器?
    我今天将检查是否需要播放、请考虑、为了计算扬声器 RE、我们需要发送试音并回传 IV 数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan;

    感谢您在这方面的帮助、请告诉我哪些寄存器需要读回(0x??) 以及读回它们的正确方法和模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    寄存器为十进制。 下面是有关如何执行此操作的一些示例。

    我们很快还将发布有关此过程的常见问题解答、我将在发布该链接后立即告知您。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../ReRead.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan;

    我将通过此过程返回0。  我们正在运行的配置将放大器设置为"旁路"模式。  您是否认为旁路模式会对读回阻抗产生任何影响? 还是在系统播放 音频时必须读取它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    "旁路"模式是否意味着内部处理旁路?

    必须将器件设置为调优模式、才能获得 RE 值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否对上述信息有任何其他意见?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan;

    BYPASS 是内部处理旁路、我认为这已经解决了这个问题。

    谢谢你。