This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:在单端模式下使用时出现线路输出噼啪噪声

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944816/tlv320aic3104-q1-line-out-pop-noise-when-used-in-single-end-mode

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

大家好、团队:

我的客户在 Tbox 中使用 TLV320AIC3104-Q1、该器件使用 Rright_LOP 作为音响主机。 客户在开始通话时发现明显的杂音。  

调试后、我们发现 PoP 噪声来自线输出使能寄存器93位0和位3。 将寄存器设置为0x09时、直流偏置电压斜升会导致杂音。  

如果有任何建议、请告知:

1. 是否有任何解决方案使偏置电压斜升压摆率更慢?

在我们的驱动程序中、当完成调用时、它将通过寄存器0x01位7进行软件复位。 如果客户只能将寄存器逐回复位值、从寄存器0写入寄存器 FF?  

3.客户调试并查找何时通过 寄存器0x01位7进行软件复位。 线性输出偏置电压将缓慢下降。 因此、他们需要检查是否可以首先执行软件寄存器、然后将寄存器93更改为0x09、从而启用线性输出并再次启用偏置、这将减少噼啪噪声。 需要您的帮助来检查它们在软件延迟和寄存器0x93写入之间需要有多大的延迟?

4.如有其他建议,请提供意见。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    遗憾的是、上电时线路输出始终会有一个弹出窗口。 有一些杂音抑制寄存器、但它们用于耳机输出(HPOUT)。 这些输出旨在进入具有静音功能的放大器、等待编解码器线路输出完全加电、然后放大器将取消静音以避免弹出。  

    客户可以尝试做的一件事是、首先为输出驱动器加电、然后取消静音。 它们还可以尝试进行差分、因为弹出往往会消除。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron:

    您能帮助 回答我的问题吗、尤其是对于问题3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知2ms 是否足够软件复位来再次启用线性输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    2ms 就足够了。 对于软件复位、所需的时间为100us。  

    此致、

    Aaron