This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:ADC3101具有非常大的直流偏置

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943904/tlv320adc3101-adc3101-has-very-large-dc-bias

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件:ADS1282

尊敬的专家:  

我使用 ADC 3101进行振动数据采集、但我们发现最终结果具有非常强的直流偏置、我不知道这是为什么发生的、  

您对如何改善直流偏置有什么建议吗? 我能否通过软件设置移除直流偏置、或者只需重新设计 PCB 设置即可。

随附的是振动芯片处于静止状态且没有任何振动激励时的信号图。 即使芯片没有振动源、似乎也存在循环波。 您能给我一些关于如何改进的建议吗?

传感器的灵敏度为40mV/g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队

    我期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、音频 ADC 未针对直流精度进行修整、因为大多数系统都具有交流耦合输入、并使用数字高通滤波器来消除 ADC 的任何偏移。 ADC3101中集成了一个数字高通滤波器、如果您没有、我建议您使用该滤波器。 您可能还需要使用此低电平振荡来验证您的传感器是否具有稳定的电路。  

    下面是另一篇文章、其中提供了有关偏移的更多信息:  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    感谢您的回复。

    您能否告诉我在哪里可以启用高通滤波器?  我是否只是通过使用 PPS 软件将 HPF 放入流程中? 或者是否有寄存器设置来启用 HPF 功能?

     " ADC3101中集成了一个数字高通滤波器、如果您不是、我建议您使用该滤波器"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您查看 数据表第34页的第10.3.12.3节、其中介绍了用户可编程滤波器。 上一节还介绍了支持的各种处理块、并可帮助您根据实现情况确定可能要使用的处理块。

    ADC3101 GUI 是一款用于生成双二阶系数的非常有用的工具、即使没有 EVM 也可以运行。 只需确保以管理员身份运行它、否则它将无法正常工作。 这样、您就可以轻松地创建所需的滤波器响应、然后导出代码以对生成滤波器响应所需的系数进行编程。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我的应用是振动测量应用,0.5~10 Hz 等低频是我们感兴趣的频率,但通过使用数字 HPF 滤波器,我的理解是,从0.5Hz 开始就很难设计数字滤波器。  

    那么、对于如何通过 PCB 板设计降低直流偏置、您有什么建议吗?  或者是否有任何寄存器设置来消除直流偏置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在模拟滤波器中、由于所涉及的组件的尺寸、这可能很难实现、但我认为您使用双二阶滤波器对其进行滤波时不会遇到任何问题。 使用该工具、我能够生成0.5Hz 的 HPF 截止频率、而不会出现增益误差或不稳定性。 我建议您使用 ADC3101 GUI 工具生成系数并测试所需的滤波器实现、以查看它是否按照您查找的方式提高性能、并确认滤波器没有任何稳定性问题。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我尝试使用 ADC GUI 设置 HPF、但不起作用、因为上面0.5的频率也会降低。 但这是我感兴趣的高精度领域

    是否有任何具有高直流精度的 ADC 芯片?

    此外、我是否可以使用 PPS 来设置 HPF? 它能更好地工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您附加的示例中、切屑频率设置为10Hz。 您为滤波器选择的中心频率为-3dB 点、因此截止频率处和附近仍会有一些衰减。

    由于您完全关注次音频频率、我认为您不应该在这里使用音频转换器。 您可能希望查看 ADS1282等器件和/或发布新主题、以了解精密 ADC 建议!

    最棒的

    Zak