This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC10:启用 DAC#39;s 复位中的差分输出信号。

Guru**** 2559470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944260/tlv320aic10-dac-s-difference-output-signal-in-reset-is-enable

器件型号:TLV320AIC10

大家好、

当① Ω 至③ Ω 时、OUTP 和 OUTM 电压会像图1波那样变化。

该电平变化看起来是输出级电路中的直流分量。

①Make Ω RESET 引脚高电平、器件在正常模式下运行。

μ ②Initialize 控制寄存器(Reggister1=0x00、Register2=0x0A、Register3=0x01、register4=0x00)

③Reset 器件 RESET 引脚为低电平。

大约30秒后、OUTM 和 OUTP 电压发生变化。

我们的客户使用图2中的电路配置在四个器件上测试了此操作。

所有器件上都发生了这种电压波动。

即使 MCLK 和 DIN 输入无信号, 也会发生电压波动。

我想知道 发生电压波动的原因或机制以及 TI 的观点。

该电压波动在196.0mVpp 至73.0mVpp 范围内变化。

此致

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    复位引脚保持低电平的时间有多长? 数据表要求低脉冲的持续时间至少为6个 MCLK 周期。 您能否提供复位功能的任何范围截图?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    RESET 引脚在 μ ③后保持低电平状态。

    因此、低电平信号的持续时间超过6个 MCLK 周期。  

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是否可以了解 电压波动的原因是复位引脚功能?

    我认为在 μ ③操作后、将 RESET 引脚保持在低电平是其中一个原因。

    您是否建议复位引脚保持低电平?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    似乎器件是在应用低电平复位脉冲之前进行配置的。 复位脉冲应该为低电平、并且至少持续6个 MCLK 周期、然后恢复为高电平。 器件应复位为默认状态、并可进行配置。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的答复。

    >复位脉冲应该为低电平、并且至少持续6个 MCLK 周期、然后恢复为高电平。  

    ⇒这意味着复位脉冲应该在 至少6MCLK (这里是1/36.846MHz)*6=0.16ns 后恢复为高电平?

    并且可能" 电压波动的原因是器件配置 了未知设置、因为该复位脉冲不是高电平"。

    上述识别是否正确?

    此致

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    我相信您的理解是正确的。 至少6MCLK 周期完成后、复位应恢复为高电平。 这将确保向器件发送正确的复位。 第二步应该在复位返回高电平后执行。 请记住、复位是低电平有效。 因此、当复位变为低电平时、复位被启用。  

    我无法肯定这是输出电压波动的原因、但似乎器件未正确复位>  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    谢谢您的回复。

    我了解波动的原因。

    让我再问一个问题。

    您能否解释复位引脚为低电平时 OUTP 和 OUTM 的操作?

    还是无法保证该操作?

    此致

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    这是一个较旧的器件、遗憾的是、我不确定输出在复位期间处于什么状态、但我希望器件在复位状态期间不会运行。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致

    太泰塔玛