This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:TX 输出引脚间的相位差

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944740/src4382-phase-difference-amongst-tx-output-pins

器件型号:SRC4382

我有8个 SRC4382实例。

8个实例之间 TX 输出引脚(在 XLR 端)的相位差测量值大多为零、这是我所期望的、因为对于8个 IC、MCLK、LRCLK 和 BCK 是相同的。 所有8个 IC 的寄存器设置都是相同的。 但是、有时、如果我拔下其中一个输出并重新插入、我会得到75度的相位差。 这种意外相位差的原因是什么?

供参考、我们将使用相位范围比较 XLR 输出。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phyllis、

    欢迎来到论坛! 您能更详细地描述一下您正在运行的测试吗? 您是断开示波器与 DIT 输出的连接、还是断开与 SRC 端口的 I2S 输入的连接? 您看到的数据是否仍然与您期望的数据匹配、只是相位不同? 您是直接连接到 TX+引脚、还是有其他组件、例如 TX+和测量点之间的变压器?

    您可以共享的任何数据也很有用!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    非常感谢您的回复。

    我将按照应用手册中的建议通过变压器将 TX 引脚连接到 XLR。   在变压器之前、TXP 引脚上连接了一个110欧姆电阻器、TXN 引脚上连接了一个100nF 电容器。 输出为 DIT 输出。 数据正确、但相位不同。 正如我提到过的、当我断开 XLR 输出时会看到相位差、但在大约5 - 10个插头中会看到这种情况。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phyllis、

    我想不出为什么 SRC 上输出引脚的相位会通过断开 XLR 电缆而发生不规则变化的原因。 除非您使 DIT 过载、否则更改输出上的负载对 DIT 操作没有影响。 除非您更改有关输入或参考时钟偏移的内容、并且器件必须重新锁定、否则我不明白这种情况的发生原因。 在接收器端、如果您在传输过程中捕获到数据、并且状态位和其他非音频数据落在错误的位置、则需要一些额外的周期来锁定和正确解读数据、这表现为该通道的明显延迟?  

    所有器件上的任何给定通道都会发生这种情况、还是特定于1个器件?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    很抱歉不能早点回来。 我一直在努力更好地理解这个问题。 我注意到、75度等于样本丢失、因为信号是 a10K 正弦波。 我将返回到绘图板、并检查馈入 SRC4382的所有时钟是否正常。

    我会尽快回来。

    谢谢。