This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2:TPA2008D2PWP 的热阻

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943123/tpa2008d2-thermal-resistance-of-tpa2008d2pwp

器件型号:TPA2008D2

大家好、

   我的客户询问 TPA2008D2PWP 的热性能信息。

   用于计算封装的 TC、但我在数据表中找不到以下信息。   

   您是否想帮助提供这些信息?

   

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Edward、

    让我向我们的团队索取这些信息、然后我将向您提供他们的信息。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodriguez、

       您是否获得了信息?  

       您是否介意提供建议?

    谢谢

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Edward、

    我们的热建模团队正在研究这些信息。 他们应该在今天结束前得到答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Edward、

    很抱歉、我的回答很晚、我刚刚得到了热建模团队的回答。 请查看以下您请求的值:

    Theta JC、顶部: 18.6
    Theta JC、底部: 3.5
    PSI JT: 0.3

    如果您有疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodriguez、

      非常感谢。 这对您有很大帮助。

    此致

    Edward