This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:5.5kHz 以上的显著衰减

Guru**** 2552050 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944394/tlv320aic3204-significant-attenuation-above-5-5khz

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、团队、

我有一位客户正在使用 TLV320AIC3204和 TMS320C5535A10设计数字录音机。 在语音编码之前、我们在频率大于5.5kHz (16kHz 时采样)的信号采集期间会出现明显衰减。  

高频信号(如摩擦(s 和 f 声音)和音乐中的高频成分也存在饱和问题。

我们认为、使用此高性能编解码器和 DSP 可以获得更干净的信号。 如果您需要更多详细信息、请通过电子邮件联系我们。

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    他们在这里使用什么抽取滤波器块? 它们中的每一个都有不同的响应。 例如,如果它们使用滤波器 C,则该滤波器的阻带从0.28*FS 开始,或4.48kHz 开始,采样率为16kHz。 请注意、这是达到指定阻带衰减的频率(-60dB)、但通带结束(0.11*FS = 1.76kHz)和阻带开始(4.48kHz)之间仍会出现显著衰减。

    如果它们使用滤波器 A、则通带以6.24kHz 结束、阻带以8.8kHz 开始、但在这些频率之间仍然会出现明显衰减。 您不能假设高达8kHz 的奈奎斯特频率的采样将生成纯净的数据、因为它在很大程度上取决于所使用的抽取滤波器、并且在大多数情况下、您拥有的实际信号带宽略低于奈奎斯特速率、 这是一个最大限制。

    如果它们在较高频率下需要更高的保真度、则可能需要以较高的采样率运行。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    客户使用的是过滤器 B。如果需要、我可以通过电子邮件联系、并提供更多详细信息。

    谢谢!

    最棒的
    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    同样的逻辑也适用于滤波器 B、因此我将检查器件应用手册中给出的约束条件(不在数据表中)。 如果有任何其他问题或疑问、请随时通过电子邮件联系我们。

    最棒的

    Zak