大家好、团队、
我有一位客户正在使用 TLV320AIC3204和 TMS320C5535A10设计数字录音机。 在语音编码之前、我们在频率大于5.5kHz (16kHz 时采样)的信号采集期间会出现明显衰减。
高频信号(如摩擦(s 和 f 声音)和音乐中的高频成分也存在饱和问题。
我们认为、使用此高性能编解码器和 DSP 可以获得更干净的信号。 如果您需要更多详细信息、请通过电子邮件联系我们。
最棒的
Dajon McGill
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我有一位客户正在使用 TLV320AIC3204和 TMS320C5535A10设计数字录音机。 在语音编码之前、我们在频率大于5.5kHz (16kHz 时采样)的信号采集期间会出现明显衰减。
高频信号(如摩擦(s 和 f 声音)和音乐中的高频成分也存在饱和问题。
我们认为、使用此高性能编解码器和 DSP 可以获得更干净的信号。 如果您需要更多详细信息、请通过电子邮件联系我们。
最棒的
Dajon McGill
您好 Dajon、
他们在这里使用什么抽取滤波器块? 它们中的每一个都有不同的响应。 例如,如果它们使用滤波器 C,则该滤波器的阻带从0.28*FS 开始,或4.48kHz 开始,采样率为16kHz。 请注意、这是达到指定阻带衰减的频率(-60dB)、但通带结束(0.11*FS = 1.76kHz)和阻带开始(4.48kHz)之间仍会出现显著衰减。
如果它们使用滤波器 A、则通带以6.24kHz 结束、阻带以8.8kHz 开始、但在这些频率之间仍然会出现明显衰减。 您不能假设高达8kHz 的奈奎斯特频率的采样将生成纯净的数据、因为它在很大程度上取决于所使用的抽取滤波器、并且在大多数情况下、您拥有的实际信号带宽略低于奈奎斯特速率、 这是一个最大限制。
如果它们在较高频率下需要更高的保真度、则可能需要以较高的采样率运行。
最棒的
Zak