This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:《TAS2505应用参考指南》图2-6中的方框图

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944359/tas2505-about-block-diagram-in-figure-2-6-of-tas2505-application-reference-guide

器件型号:TAS2505

您好!

是否可以更改 P1/R46和 P1/R48上的扬声器输出电平?
是否只能放大 P1/R48侧的声音?

图1-1显示了衰减或放大水平。

我读出 P1/R46可设置为0dB 至-78dB、P1/R48可设置为6dB 至+ 24dB。
但是、Page1 / Register46只能设置为-72.3dB。
此外、Page1 / Register48最高可设置为32dB。

为什么图和寄存器描述之间存在差异?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看这一点并尽快回答。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    何时可以获得我的问题的答案?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我推迟回答这个问题。

    感谢您指出这一差异。

    正确、扬声器输出有两个由 P1/R46和 P1/R48控制的增益块。 寄存器46用作衰减器块、可配置为0dB 至72.3dB。 P1/R48还控制6dB 至32dB 范围内的 D 类放大器增益。  

    我认为方框图上有一个拼写错误(再次感谢您的观察)。 正确的值是寄存器映射中提到的值。

    我们将努力更正方框图、以避免将来出现混淆。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从 E2E 的历史记录中找到了以下 QA。
    在 QA 交换中、有人说不能使用32dB。
    该问题现在是否已得到解决?

    摘录自"e2e.ti.com/.../328926"

    我在实验室中测试了该器件、发现32dB 不可用。 这与您的测试结果相同。  

    只有6、12、18和24可用。 第1页、寄存器48、位6-4值101 - 111应"保留"。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道这个 E2E 主题。 这是一条老线程、我们没有跟进此案例、因为我们的工程师很久以前就离开了团队。

    我在我们的评估模块上执行了一些测试、您说的对、D 类放大器的增益限制为24dB、如方框图中所述。

    我将执行此操作并修改用户指南、以避免将来发生冲突。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再提出一个请求。 您能否提供有关 TAS2505原理图部分的详细信息、以便我们提供提高器件性能的建议?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.