This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:在3.7V 电池和5V USB 之间切换

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511, SN74LVC1G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944202/lm48511-switching-between-3-7v-battery-and-5v-usb

器件型号:LM48511
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G00

您好!

我的客户正在使用 LM48511开发10W spk。

输入源为3.7V 电池或5V USB

通常来自电池组3.7V

连接到 USB5V 时、升压器将关闭并直接使用 USB5V 输入电压

需要确认我是否可以使用与非门来实现上述操作?

e2e.ti.com/.../LM48511.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将查看这一点并尽快回答。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    感谢您提供电路图。 我认为、如果使用 NAND、则不应该出现问题。 根据数据表、逻辑电平似乎与您提到的电源值一致。

    根据您使用的 VDD 电平(5V)、最小电压似乎为3.5V。 该电平太接近电池的3.7V。 当然、我建议在 E2E 上要求 SN74LVC1G00最低低高电平输入电压。 数据表中的规格不应存在任何问题、但我建议与专家团队再次确认。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.