This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557

Guru**** 2385580 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940298/tas2557-tas2557

器件型号:TAS2557

您好、先生、

我连接 TAS2557 EVM、并使用默认 GUI 设置和虚拟负载、我测量的 VBST=5V。 我如何才能让它为8.5V?

我仅测量 Vout=1.6Vrms、它将始终保持在1.6V、甚至会增加增益。

如果我使用 ROM 模式、它可以高达3.5Vrms。

能否将 Vo 从1.6V 增大到3.5V、但不使用 ROM 模式?

谢谢、Ian、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我们将研究这一点、并将尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我假设您使用的是单频音调。 TAS2557默认启用信号分类器、可防止单个音调播放、因为这种信号可能会使扬声器快速发热。

    我建议两个选项:

    • 我可以向您发送修改后的 PPC3、其中禁用了信号分类器、然后您可以添加所需的任何进一步调整(已附加)
    • 您可以向信号中添加广泛的频率内容、如粉色噪声

    如果您有任何疑问、请告诉我。此致、

    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../TAS2557_5F00_SCEDisabled.ppc3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您还记得我的记忆、感谢您的出色帮助。

    另外、我仅测量 EVM VBST 的5V 电压、如何将其升至8.5V?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    您可以选择 G 类模式而不是 H 类模式、并选择高于阈值的输入信号电平以启用升压。 应使用 BOOST_CTRL_1寄存器0x09。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我加载您的附加 ppc3文件、并将0x09设置为01、Vo 可上升至3.5Vrms (原始值为1.6V、不带 ppc3)。

    但 Vbst 引脚仍保持5V 电压(使用 I/P=-6dB 和0dB)、Vbst 看起来没有变化。

    w 98 00 00

    宽98 7f 00

    W 98 09 01

    您是否会检查如何将 Vbst 增加到8.5V?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我将在我的一侧测试此情况、并提供设置详细信息和启用升压的过程。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您是否获得了 Vbst=8.5V?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我们仍在获得衰减输出信号的保护、因此未启用升压。

    要触发升压、您应放松/禁用扬声器保护、方法是将 Xmax 和 Tmax 值设置为可能的最大值(分别为10和1000)、您可以在调谐面板上修改此设置:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    上述建议是否对您有所帮助?
    您还有其他问题吗?

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们将 GUI 上的扬声器热限制从80C 修改为150C。 我们发现、通过这种方法 、可以启用 Vboost 以直接推至8.2V。

    但客户对此项修改感到关注、因为当前工作温度范围的扬声器仅为-20C~+65C、因此、您能否帮助检查此更改、以确定是否存在风险或其他方法来改善此问题?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果您不提高温度限制、即使播放音乐或其他广泛频率的内容文件、升压功能也无法启用? 如果您播放白噪声会怎么样?

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    一段时间内没有收到您的回复。 我现在要关闭这个线程。
    如果您有任何疑问、请告知我们或开始新的主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器