This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟设计期刊中的 Zak Kaye 电容器文章

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944804/zak-kaye-capacitor-article-in-analog-design-journal

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6140TLV320ADC5140

ZAK 可能希望包括 CDE 用于音频和定时的新丙烯酸薄膜电容器-- FCA1206A105M-H3 1uF 10V in 1206 --从数据表中可以看出,它们设置了 THD%性能的新下限阈值。  此外、还使用两个正交信号演示了一种精度低得多的 THD 分析方法、这两个信号可通过 Audio Precision SYS2722实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    感谢您关注我的文章! 很有趣的是、您提到 CDE 的电容器。 我们希望避免认可任何特定品牌、因为我们自己进行了这项测试、但我确实查看了这些电容器、并且对于尺寸、我可以确认其性能非常出色! 如果您看看我们的 TLV320ADC5140或 TLV320ADC6140评估模块、您可能会注意到这些实际上是我们用于交流耦合输入的电容器。

    我不熟悉您提到的 THD 分析方法、但我对此很感兴趣。 您是否可以分享有关此方法的文章?

    谢谢、

    Zak