This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4952:降低卡嗒噪声

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941740/lm4952-reduce-click-noise

器件型号:LM4952

大家好、

客户担心卡嗒声。 他们知道1dB/步长是最小步长。 但它们希望降低外部电路的咔嗒噪声。 您能给我建议以降低点击噪声吗?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki、

    您能否提供客户电路原理图来了解我们可以推荐的硬件配置?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki、

    您对此有什么反馈吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这是客户根据数据表更改参数的电路。

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki、

    PoP 问题始终与连接到器件的电容器相关。 选择电容器时最重要的一点是确保在每次开通之前对其放电。

    因此、我建议尝试在 BYPASS 引脚和输出引脚上使用较低的值。

    如数据表中所述、旁路电容器必须至少比输入电容器高12倍。 客户能否尝试使用1.5uF 电容器代替4.7uF 电容器? 此外、客户是否可以将输出电容器减少到10uF 电容器?

    如果客户在这方面发现一些差异、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的解释。 可能我滥用了"咔嗒"声这一词。  客户关心的是当增益通过增加或减少 DC-VOL 逐步变化时的噪声。

    您的建议对于这种情况是否有用?

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki、

    正确、为了在增益变化期间提高噪声水平、必须确保电容器不会过高、从而产生杂音问题。 因此、这些步骤将适用于此类噪声。

    此外、客户如何调整 DC-VOL 步骤? 他在每个步骤上修改了多少直流电平?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki、

    您能否查看我对上述 DC-VOL 电平调整的问题? 如果您对此有任何更新、请告诉我。  

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.