This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:DIR9001问题。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944319/dir9001-dir9001-questions

器件型号:DIR9001

您好、先生、

请帮助回答以下有关 DIR9001的问题、谢谢。

  1. PLL"锁定"和"解锁"之间有何不同? 如何在之间切换?
  2. 音频和 EMmph 是通道状态、这两个引脚的功能是什么?
  3. COUT、UOUT 是否为双相输入的 LR 时钟 ?何时使用这两个引脚?
  4. 是否需要 CLKST? 它看起来会随 PLL 锁定/解锁(H 激活)而改变、但"错误引脚"可以知道 PLL 时钟、是吗?
  5. 大多数 DIR9001引脚为 o/p、哪些引脚需要连接到 SOC (ERROR、BFRAME、EMMPH、COUT、UOUT、 音频、CLKST...)?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锁相环电路尝试与传入的 S/PDIF 数据流同步并从中恢复数据和时钟。 如果 PLL 无法锁定、它将无法恢复时钟和数据。 您不能在这两种状态之间切换-- PLL 锁定是基于状态的。 简单地说、如果 PLL 未锁定、则无法使用接收到的数据、因为它们无效。

    2. S/PDIF 解码器查看嵌入在恢复数据流中的状态位(请参阅 S/PDIF 规范)。 强调用于指示音频数据是否使用预加重滤波器进行编码。 此外、S/PDIF 可以携带非音频数据包。 音频标志指示它是接收正确的音频数据还是其他内容。

    COUT 和 UOUT 是源自解码器的通道状态和用户状态位、它们使用 LRCLK 计时。 如果您需要这些状态位、它们是可用的。

    4.当 PLL 锁定状态发生变化时、CLKST 被置为有效。 数据表会告诉您所有相关信息。

    5.您需要连接到系统处理器的引脚取决于您的应用。 您可能希望重新阅读数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy!

    Ian、

    我想 Andy 已经为您介绍过、但如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    还有一些问题、  

    1. 是否在接收到的双相信号中检测到 BFRAME?
    2. XTI 模式是开漏? 还是需要上拉?

    3.复位默认内部为上拉、如果需要复位则直接下拉?

    CLKST 激活 H、开漏吗?

    5.为什么选择 DOUT。 XT1下的数据为静音?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian --请仔细阅读数据表。 答案就在这里。