This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1644:OPA1644故障

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943764/opa1644-opa1644-failure

器件型号:OPA1644

你(们)好  

我们在以下设计中遇到了问题  

2个 OPA1644发生故障、分析其15V PWR 电源几乎处于 CC 状态(PS 发生故障)

我们认为问题来自:当我们的卡的这一部分未通电时、可能会将连接卡的2个输入接通电源

在我们的设计未通电的情况下、输入可将信号升高到0至10V 之间!

您能确认我们的分析吗?

您是否知道如何保护我们的输入? ( PS 系列控制的继电器在设计中很难插入)

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claverie、您好!

    请查看 OPA1644数据表中的第8.1.7节"电气过载"。  图38、等效内部 ESD 电路以及与典型电路应用的关系显示了 OPA1644内部的内部 ESD 路径、如果不采取预防措施来限制输入电流、这些路径可能会受到 EOS 损坏。

    如果发生 EOS 情况、保护输入免受损坏的一种更简单的方法是提供输入电流限制。 这最容易实现、方法是添加一个与可能施加过压的运算放大器输入串联的电阻器。 图38将该电阻器显示为 Rs、该电阻器施加到同相输入端。 当然、该电阻器的值越高、给定电压下的电流限制就越有效。 但是、该电阻器确实会增加热噪声、这在低噪声应用中是不可取的。

    对于大约10V 的 EOS 电压、我通常建议使用大约1千欧的 Rs、但这可能会增加过多的热噪声。 将电阻器降至几百欧姆可能足以提供足够的保护。 此外、我建议添加图38中所示的 TVS 二极管、因为它们在 EOS 事件期间提供电压钳位和电流路径。

    顺便说一下、OPA1644 U48A 和 U61B 必须具有接地的输入偏置电流返回路径。 所示的原理图未提供、除非 D89和 D111泄漏足以提供返回路径。 如果电路板 IN+和 IN-引脚端接在接地的外部电阻器中、则它们将提供输入偏置电流返回路径。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    首先、感谢您的回复  

    确保理解清楚

    添加1K 电阻器将为 ESD 问题提供保护。 我知道它们还将通过降低输入电流来提供输入 VS+VS 和 VS-为0V 的保护 (右)?  

    TVS 二极管仅为??? 为了保护高 PS 电压,如果我确定输入绝不会超过10V,那么我的车会避开这些输入吗? 或者它们是否也用于 ESD PB ?

    最后一点... 我并不是很低估  

    "PA1644 U48A 和 U61B 必须具有接地的输入偏置电流返回路径"

    ti 是否意味着我必须添加与 D89和 D111二极管并联的电阻器?  

    此致

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alian、您好!

    关于您的问题:

    添加1K 电阻器将为 ESD 问题提供保护。 我知道它们还将通过降低输入电流来提供输入 VS+VS 和 VS-为0V 的保护 (右)?  

    实际上、OPA1644具有 针对电路外 ESD 事件的内置保护功能、例如处理和组装过程中可能发生的 ESD 事件。 我建议添加的1k 电阻器用于电路内电气过载(EOS)保护。 它的工作原理是限制在意外 EOS 事件期间能够流入输入电路的电流。 即使 OPA1644输入电路能够完全导通电流、10V EOS 也会限制为10V/1k 或10mA。 ESD 单元可以处理该电流而不会造成损坏。

    TVS 二极管仅为??? 为了保护高 PS 电压,如果我确定输入绝不会超过10V,那么我的车会避开这些输入吗? 或者它们是否也用于 ESD PB ?

    在这种情况下、TVS 二极管可以提供电源引脚 EOS 保护、但也可以在输入 EOS 事件期间为输入电流提供电流返回路径。 OPA1644 ESD 二极管从每个输入端连接到每个电源引脚。 如果施加到输入端的 EOS 电压足够高、则 ESD 二极管会正向偏置。 电流随后流经 ESD 二极管到达电源引脚。 它需要找到接地的返回路径。  如果 TVS 由 EOS 事件电压激活 、它将提供该路径并限制电源引脚上的电压。

    最后一点... 我不是很理解  

    "PA1644 U48A 和 U61B 必须具有接地的输入偏置电流返回路径"

    ti 是否意味着我必须添加与 D89和 D111二极管并联的电阻器?  

    如果输入源驱动 IN+和 IN-不为运算放大器输入偏置电流提供接地的直流返回路径、则必须提供电阻路径。 由于输入偏置电流极低、接地电阻的值可能非常高。 但是、考虑电流噪声、它们越低越好。 电流噪声流经电阻器、并转换为电压噪声、这会增加总体噪声。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢!

    Alain