This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756MEVM 的 PurePath

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS5756M, PCM5242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944627/tas5756m-purepath-for-tas5756mevm

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件:TAS2557PCM5242

您好!

一段时间前、我们购买了用于 TAS5756M、TAS2557和 PCM5242的评估套件。

我们为所有这些应用了软件。 到目前为止、我们只能访问 PurePath 和 TAS2557。

但是、到目前为止、我们还没有得到其他问题的答案、也许您可以帮助我们、以便我们可以使用 EVM。

此致

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    请将您的 TI 帐户留在此处、我将授予您访问权限。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的快速回答。

    我们的 TI 帐户是:

    info@limex.eu

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    刚刚检查过、PPC2支持 TAS5756M 和 PCM5242、无需额外批准。 请转至"mySecured software"并下载 PPC2。 那么您应该能够使用它。 谢谢!

    此致、

    Sam