请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6141A2 您好!
如果对 OUTL 和 OUTR 施加意外电压、则客户应用需要制定相关规则。
当 EN =低电平且 EN =高电平时、您能告诉我 OUTL 和 OUTR 的绝对最大额定值吗?
数据表中对建议的工作电压进行了说明。
但是、客户需要知道绝对最大额定值。
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果对 OUTL 和 OUTR 施加意外电压、则客户应用需要制定相关规则。
当 EN =低电平且 EN =高电平时、您能告诉我 OUTL 和 OUTR 的绝对最大额定值吗?
数据表中对建议的工作电压进行了说明。
但是、客户需要知道绝对最大额定值。
此致、
Yusuke
大家好、Yasuke-San、
如数据表中所述、当 EN 引脚为低电平时、建议不要施加高于3.6V 的电压。 否则、可能会导致器件性能降低。
我可以说、当 EN 引脚为低电平时、OUTL 和 OUTR 的绝对最大额定值为 GND -0.3V 至 AVDD + 0.3V。 这些级别可能会导致器件损坏。
当 EN 引脚为高电平时、施加的任何电压都可能使器件处于受保护状态、从而禁用放大器。 因此、在本例中、最大额定值将是相同的。
我希望这是有道理的、如果您有进一步的问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.