This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:将 PCM1803A 替换为 PCM1802

Guru**** 2389310 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A, PCM1802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943358/pcm1802-replacing-pcm1803a-with-pcm1802

器件型号:PCM1802
主题中讨论的其他器件:PCM1803A

您好!

如果将 PCM1803A 替换为 PCM1802、是否存在任何问题?
我的理解是否正确、对于 PCM1802、FSYNC 引脚应通过从模式(FMT1=0、FMT0=0、MODE1=0和 MODE0=0)上拉至 VDD?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我没有看到任何问题从 PCM1803A 转移到 PCM1802。 在受控模式下、FSYNC 是一个输入引脚、用于使能从器件中移出数据。 类似于专门用于 ASI 总线的使能端。 如果始终希望器件输出音频数据、则可以将此引脚保持为高电平。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢您提供信息。

    我想确认一下、以防万一、是否应该控制 FSYNC、例如以下主控模式?
    如果 FSYNC 引脚保持上拉至 VDD、则噪声似乎从 DOUT 输出。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    很抱歉让你着急。

    您能否告诉我、在从模式下、通过将 FSYNC 引脚上拉至 VDD、PCM1802能否正常工作?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我的理解是、在主模式下、FSYNC 信号用于定义数据的结束位置。 因此、即使 LRCK 的宽度可能为32位、FSYNC 引脚也会指示最后一个数据位的位置(因为器件最多只传输24位)。 这不是 I2S 系统中常用的惯例、通常 FSYNC/LRCK 是同一引脚的同义词。 在从机模式下、根据图、如果您不想对数据进行门控、则应该能够将 FSYNC 引脚连接到高电平。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢您提供更多信息。

    我知道。

    此致、
    加藤