This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:单端输入模式下的性能

Guru**** 2924990 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, TLV320ADC5140, ADC5140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941801/tlv320adc3140-performance-for-single-ended-input-mode

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC5140ADC5140EVM-PDK

您好!

对于单端输入模式、您能否与我分享3.3V 和1.8V 电压下的性能(SNR、DR 和 THD+N)?
TLV320ADC3140数据表中介绍了差分输入模式的性能、如下所示。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    在 TLV320ADC5140器件中、PGA 的噪声贡献低于 ADC、因此当从 DE 到 SE 运行时、输入信号幅度下降-6dB 时、SNR 和 THD 仅下降-2dB。

    在没有 PGA 的器件中、性能预计会下降约-6dB、输入摆幅会下降-6dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    我想确认、以防万一、但我的理解是否正确、如果使用具有单端模式的 TLV320ADC3140、SNR、THD+N 和 DR 会降低-2dB?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。  我们只有在您提出请求时才提供 ADC5140EVM-PDK、但我们在该电路板上进行了测量、并看到上述-2dB 降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    感谢您的快速回复。

    如果可能、您能否 与我分享单端模式下的详细测量结果?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    我无法保证我们上周保存了测量结果中的图、但如果我们有图、我会请同事 Zak 与您分享、或者我们可以在接下来的几天内下次在实验室中收集另一个图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    感谢您的支持。

    不需要进行额外的测量、但如果扎克-桑有测量数据并能与我分享、我将不胜感激。

    此致、
    加藤