This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:DSD

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943669/pcm9211-dsd

器件型号:PCM9211

大家好、

PCM9211数据表第53页的图36描述了 DSD 从主端口的输出

1) 1) DSD 信号是否可以从 MPIO_C 端口输入并从 MPIO_B 端口输出?

2) 2) DSD 的时钟信号如图所示。 36次通过 DIT。 从 MPIO_C 端口输入 DSD 信号。 如果打开 MPO0或 MPO1、是否也可以输出同轴音频信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    从数据表中、我不认为 MPIO_B 可以用作 DSD 输出端口、但很遗憾、我没有 DSD 源来尝试和测试此端口。 在我看来、DSD 信号仅用于反馈到 DIR 以生成 SCLK 的更清洁版本。 您可以启用 MPO 路径、但我认为您不会看到有效的音频数据输出。

    最棒的

    Zak