This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:启动和断电时会出现较大的噼啪声

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940944/tpa6211a1-large-pop-at-startup-and-power-off

器件型号:TPA6211A1

大家好、

我的客户在 TPA6211A1 EVM 上进行了测试、他们只有单端信号、因此连接到接地端并将 IN+用作输入。 与 EVM 一样、关断是默认连接。 他们在通电和断电时都听到很大的杂音、为什么会发生这种情况? 如何消除噼啪声?

谢谢。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    未使用输入时是否会出现此问题? 我的意思是、如果客户仅使用关断引脚启用和禁用器件、他是否会看到此问题?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    当没有输入时,开机和关机时没有弹出,但启用和禁用时都有小弹出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    PoP 问题通常与输入和旁路电容器相关。 因此、我建议您做一些事情。

    您是否可以将电阻器 R1和 R2替换为0欧姆电阻器? 之后、您是否会看到弹出窗口的差异?

    那么、您能否使用0.1uF 或0.47uF 等较低或较高的值来修改旁路电容器? 您是否看到 PoP 问题的不同之处?

    您能否将输入电容器降低到0.1uF? 您是否在 PoP 问题上看到了差异?

    如果您对这些变化有任何看法、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您对此有反馈吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    由于不活动、我现在要关闭这个 e2e 线程。 但是、请随时发表您对本案例的任何观察或评论。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.