This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943609/pcm9211-pcm9211

器件型号:PCM9211

您好!

PCM 9211是否可以接受电视的直接 HDMI ARC 1.4输出?

使用引脚编号19和14作为 HEAC+和 HEAC-

如果是、我可以将其转换为模拟立体声音频信号吗?

有人从事这种类型的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM9211可以接受 HDMI ARC 1.4、但不能接受 eARC。 不过、PCM9211的输入仅为单端输入、因此您只能使用 HEAC+引脚、该器件实际上是针对2个数据通道而设计的、因此如果您尝试转换为 I2S、则会存在一些限制。 该器件可以在 MPO 引脚上输出 S/PDIF 信号、但无法转换为您可能用于驱动扬声器的模拟立体声信号。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

    是否可以将 HDMI ARC 1.4 HEAC+连接到 I2C? 那么、我们可以使用 I2C 作为输入和模拟音频输出 D 类音频放大器芯片吗?

    这是用于商业目的的最佳可靠解决方案吗?  

    请重放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    I2C 仅用于配置、音频数据通过 I2S 进行传输。 HDMI ARC 的格式与 S/PDIF 非常相似、因此您应该能够使用 PCM9211将其转换为 I2S 输出、请记住、PCM9211仅支持通过 I2S 传输2个音频通道。 然后、您可以将该信号馈送到数字输入、模拟输出 D 类音频放大器。

    最棒的

    Zak