This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120A2。 什么是输入类型 J-FET 或双极或其他类型?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944338/tpa6120a2-tpa6120a2-which-is-input-type-j-fet-or-bipolar-or-others

器件型号:TPA6120A2

你好。

请告诉我我的问题。

我想使用 TPA6120A2和 Muses72320设计耳机放大器。

Muses72320需要运算放大器、并且需要按运算放大器输入类型选择电路。

我想知道我是否可以使用 TPA6120A2而不是运算放大器。

因此、请告诉我 TPA6120A2输入类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入是双极的、电流反馈器件通常就是这种情况。  

    最棒的

    Hasan Babiker