This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:输入范围问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/944128/tlv320adc3101-input-range-issue

器件型号:TLV320ADC3101

尊敬的专家

我将 ADC3101用于振动相关应用、ADC 的传感器输出为+-2V、但我知道、ADC 只能支持+-1V、所以  

我们的硬件工程师使用-6dB 的芯片增益来实现衰减、但我知道、ADC 具有增益寄存器、您是否建议使用模拟或数字增益寄存器来代替硬件-6dB 增益。 哪一个具有更高的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模拟增益(PGA)与前端衰减网络串联、在 ADC 输入之前。  由于 ADC 的最大单端模拟输入电压为0.707Vrms、因此该电平的输入将返回满量程输出。  在+/-2V 输入下、您将需要-6dB 的衰减以防止 ADC 输入模拟饱和、ADC 的~Ω+/-1V 输入将导致满量程输入。  之后添加数字增益将导致饱和(削波)输出结果。