This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101EVM-K:无输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951812/tlv320aic3101evm-k-has-no-output

器件型号:TLV320AIC3101EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3101

大家好、

TLV320AIC3101EVM-PDK 用于测试 TLV320AIC3101的性能、但线路输出端没有输出。 测试方法如下:

电路板上的跳线根据用户指南中的默认设置进行设置。

J6和 J14上的输入差分信号、并且输入正弦信号的振幅为0.707vrms、1kHze2e.ti.com/.../8712.3101.docx

测试过程和寄存器配置如随附文档3101所示

可以帮助我分析问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    感谢您的分享。 这实际上似乎是一个配置问题。 我将仔细检查它们是否启用了正确的路径。 这里要提到的一点是、我们强烈建议使用命令行界面对器件进行编程。 有时、使用其他选项卡可能会很不方便、并且不会按预期对器件进行实际编程。  

    我将再次浏览文档并发送脚本以加载到 GUI 中。 请留出一两天时间进行此操作。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

    请将其理解为荷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    明天、我应该在 EOD 之前返回更多信息。 不过有一个简短的问题... 是否打算为模拟输入-->模拟输出使用旁路路径?

    感谢您的耐心!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

    不使用旁路路径。

    客户 反馈 、该板现在可以通过在 USBMODEVM 中短接 J14的 DIN 和 DOUT 工作

    另一个问题是 EVM 中的默认采样频率为44.1kHz、如何将其调整为48kHz。 尝试在 GUI 中设置所需的 fSref 按钮、但无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我对我的答复如此拖延表示歉意。 其他请参阅以下主题、了解如何将 USB-MODEVM 固件更新为48kHz。  

    此致、

    Aaron