This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:TAS5825P

Guru**** 2541510 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5825M, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943936/tas5825p-tas5825p

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTAS3251

我可以使用 TAS5825P 或 TAS5825M 获得相同的信号流过程吗?

查看数据表、它们显然具有不同的可用流程:

TAS5825P 数字音频处理

TAS5825P 数字音频处理包括三个主要功能:基本音频调优块、Hybrid-Pro 算法和高级功能。

基本音频调优块包括 SRC (采样率转换器)、立体声通道输入混频器、每个通道15个 BQ、无噼啪声的音量、多频带 DRC 和 AGL。  每个块的详细介绍可通过 TAS5825M 处理流程找到。

TAS5825M 数字音频处理

TAS5825M DSP 具有灵活的处理流程、支持多频带 DRC、后 AGL、FIR 滤波器、2*15 BQ、定位器(立体声扩展)、动态双二阶、智能扬声器偏移控制、智能散热和智能低音控制、适用于不同应用、请参阅应用手册: TAS5825M 处理流程 了解详细信息

此致、

亚得里亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adriano、

    是的、通过使用处理流程、您可以使用相关方法处理音频信号。

    我们提供了 PPC3 GUI、可根据这些处理流程轻松进行开发。 如果您没有访问权限、请告诉我。 我可以将其授予您。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam  

    我无法访问 PPC3 GUI。  

    我的安全软件页面上只有以下信息:

    1-适用于音频系统设计和开发的 PurePathTmConsole 图形开发套件

    2- TAS5825P 软件

    3- TAS3251软件

    此致

    亚得里亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adriano、

    我只是指 PurePathTmConsole 和 TAS5825P 插件。 对于 TAS5825P 开发流程、请使用软件、挑选所需的合适扬声器配置/处理流程。

    之后、您还可以执行调优任务并修复器件的配置。 最后、将配置转储到用于系统集成的头文件中。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我看到了、但当我在 TAS5825P Eval 上连接软件时、我只有一个 Flow 选项、请参阅随附的文件。

    软件不会向我展示所有流程流程、如文档"TAS5825M 流程" SLAA786A

    本白皮书提供了13种流程。

    如何使用 TAS5825P 在所有这13个流之间进行选择和设置? 还是仅使用 TAS5825M 才能实现这些功能?

    此致

    Adrianoe2e.ti.com/.../TAS5825P.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adriano、

    正确的做法是 TAS5825P 只有一个工艺流程。 该文档介绍了 TAS5825M 支持的处理流程。  

    TAS5825P 和 M 的区别在于 P 版本支持 H 类。如果您不使用 H 类、则可以选择 TAS5825M。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    现在很清楚。

    非常感谢

    亚得里亚诺