This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS5825MEVM:PurePath-CMBEVMDE PPC3 TAS5825 TAS5805

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943775/ccs-tas5825mevm-purepath-cmbevmde-ppc3-tas5825-tas5805

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805TAS5825M

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 专家:

我有 三 个问题:

首先:: 如何将 PPC3升级到最新版本? 当前版本是3.1.0.0,它包含 TAS5825应用 和  TAS5805应用。

第二::我购买 了 PurePath-CMBEVMDE ,、但    官方网站上的说明似乎不可用。    如何获取  PurePath-CMBEVMDE 的相关使用信息

第三步:是否可以使用 PurePath-cmbevmde 通过 IIC 通信在线调整 tas5825m 板? 如果是、我应该注意什么?

  此致!

Boeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请访问 TI.com ->登录您的 TI 帐户-> Myscecured Software ->下载最新的 PPC3

    此简短视频可帮助您快速开始使用 PPC3。  

    您可以使用 PPC3的直接 I2C 功能。 说明也在 vedio 中。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    感谢您的回复,我登录了我的 TI 帐户,当我下载最新的 PPC3时,图片,出错了, 仍需要官方许可?  我已经知道第二个和第三个问题。

    谢谢!

    此致、

    Boeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以在"我的安全软件"中看到 PPC3、则应该可以访问该软件。 您可以在此处留下您的 TI 帐户、我将进行双重检查。

    您可能可以使用另一台 PC 尝试下载。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复 Sam:

    我离开了我的 TI 帐户、您为我选中了它。

    谢谢

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 TI 帐户是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对 Sam 的答复

    您好、Sam、

    TI 帐户为 630106753@qq.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已检查待办事项、您已获得访问权限。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您专业而耐心的回复