This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:用于 SPDIFF O/P 的 PCM9211

Guru**** 2874180 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952302/pcm9211-pcm9211-for-spdiff-o-p

器件型号:PCM9211

您好、先生、

您是否会建议 PCM9211是否具有 SPDIFF 输出?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    是的、有关这方面的信息、请参阅数据表的"DIT"部分。  首页图像显示了一个显示了 S/PDIF 输入和 S/PDIF 输出的示例。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    由于客户迫切需要提供代码来替换 AKM 解决方案、您是否愿意向我们提供代码以进行测试?

    抱歉、我现在没有应用 EVM、谢谢。

    条件:S/PDIF 输入和 S/PDIF 输出。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    具体的配置取决于您计划如何进行测试、但要将 RXIN0上的同轴电缆 S/PDIF 信号传递到 DIR 并使 DIT 输出 S/PDIF、您只需设置:

    w 80 34 00 #set RXIN0 as Biphase input select for DIR and Coax amp on (为 DIR 和同轴电缆放大器设置 RXIN0为双相输入选择)
    W 80 60 00 #set DIT 时钟到 DIR/ADC 自动
    W 80 78 0D #SET MPO0至 TXOUT (默认)

    最后一个命令是默认设置、但我添加了它只是为了清晰起见。 这将接受 EVM 光学连接器上的同轴电缆输入和输出。 无需在 EVM 上更改跳线。

    如果要使用光学输入而不是同轴电缆、则应使用此脚本:

    W 70 04 04 #set 光学多路复用器 IC 至 RXIN2 (PCM9211外部)
    W 80 34 02 #set DIR 输入到 RXIN2
    W 80 60 00 #set DIT 时钟到 DIR/ADC 自动

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢你的帮助。

    我是否可以再次确认我的分步操作是否正确?? 谢谢。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这应该起作用、尽管它看起来不像您在示例中连接了 EVM。 请注意、最好直接编写脚本、因为 PMC9211 EVM 中的某些设置不会进行正确的寄存器写入。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的大力支持、我在客户方面使用 PCM9211 EVM 验证 SPDIFF 输入/输出是否成功。

    我们将从1月生产开始替换 AKM DAC。

    另一个问题、PCM9211是否支持 I2S 输入/输出? 如何设置寄存器?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    是的、PCM9211支持多个 I2S 输入/输出端口以及 S/PDIF 和 I2S 之间的路由。 它还包含一个集成 ADC。 我建议花些时间查看数据表、如果您有任何疑问、请告知我。 确切的寄存器写入将取决于您尝试路由数据的位置、您希望时钟源是什么等  

    最棒的

    Zak