This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:噼啪噪声

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943346/tas5805m-pop-noise

器件型号:TAS5805M

大家好、

您能帮您检查 tas5805m 的原理图吗?

目前、客户面临一些与杂音相关的问题。  

e2e.ti.com/.../EVT4-Audio-AC108-0924.pdf

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanpeng、

    听到了什么类型的爆裂声?

    是启动弹出、断电弹出还是交流关闭弹出?

    以下操作将有助于缩小此问题的范围:

    • 使用 PDN 测量 PoP 波形;
    • 检查是否遵循 DS 第43页上的序列(启动/断电)? 需要采集数据进行分析;
    • 共享 I2C 初始化头文件进行检查;
    • 测量空闲模式下的直流偏移值(PWM 开关、但无输入音乐)

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将在本次讨论中与我们的客户交流。

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    我将关闭此帖子、因为我们将在线讨论。

    BR

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    让我们讨论一下对本案例的非时感谢。

    BR

    Brandon。