This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M AGL

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943151/tas5805m-tas5805m-agl

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

我的客户正在使用 TAS5805、并且遇到了一些 AGL 问题。

在-12dBFS 输入下、功率设置为7瓦。 大信号使用0dBFs、启用 AGL、功率可限制为7瓦。

2.使用-15dBFS 输入时、功率设置为7瓦。 大信号使用0dBFs、启用 AGL (与上述相同的 AGL 参数)、功率只能限制为9瓦。

AGL 参数:

宽58 00 00 
宽58 7f 8c
宽58 00 2c.
W 58 64 01 4E 00 00
宽58 68 C0 00 00 00


可以帮助调试此问题吗?

此帖子中的+CC 客户。

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    您能否向我们发送您的 PPC3配置文件?  

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我会通过离线方式向您发送电子邮件以进行讨论、让我们在线讨论。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    非常感谢。 我们可以在离线模式下进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wan、

    如果任何信息已更新、  您可以直接向我发送电子邮件。
    liuguoliang@cvte.com

    此致、
    CVTE Guoliang