主题中讨论的其他器件: TAS5805
大家好、
客户使用 PPC reg 设置、不带 EQ 和声音效果、它可以正常工作和播放声音。 然后、他们添加 EQ 代码、测量频率响应曲线、发现 EQ 不起作用。 EQ 与不 EQ 之间的性能相同。
我们怀疑客户注册设置、我保存了 TAS5805M.c 和 TAS5805.h 文件可能有错误、您能帮助检查它吗? thanks.e2e.ti.com/.../1440.tas5805m.c
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用 PPC reg 设置、不带 EQ 和声音效果、它可以正常工作和播放声音。 然后、他们添加 EQ 代码、测量频率响应曲线、发现 EQ 不起作用。 EQ 与不 EQ 之间的性能相同。
我们怀疑客户注册设置、我保存了 TAS5805M.c 和 TAS5805.h 文件可能有错误、您能帮助检查它吗? thanks.e2e.ti.com/.../1440.tas5805m.c
您好、Alix、
加电顺序遵循数据表、如下所示:
客户将 page0/book0 reg 0x66写入0x84、然后读取。 它是0x84。 初始化所有寄存器后、读取第0/book 0页中的 reg0x66、如果值 是0x31、则读取该值。 但测量 EQ 频率响应、EQ 似乎起作用。
我们有两个问题:
1、即使 page0/Book2中的0x66值为0x31、EQ 频率响应也不同的原因。
2.为什么要更改0x66模块? 我 检查了客户代码、找不到 problems.e2e.ti.com/.../tas5805m_2D00_New.h
尊敬的 Betty:
从上面的范围来看、似乎遵循了顺序。
但 EQ 或寄存器更改毫无意义。 建议:
BR、
Alix Wan。