This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:OPA1632

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943836/opa1632-opa1632

器件型号:OPA1632

大家好、

基于 OPA1632的新型 DEdge 的小型电路板(AFE)上存在问题。

我在第一个输入引脚1V 和第二个输入引脚4V 中输入、即使我不提供电压、我也会在 TINA 中运行它、看不到这种行为。

我很乐意听取您的建议。

您能浏览原理图、看看是否看到任何错误。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../SmallCard_5F00_schematics.pdf

e2e.ti.com/.../BigCard_5F00_schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我在原理图中看不到任何表明您所看到的行为的东西。 以确认您是否在 OPA1632的反相和同相输入端测量这些电压?

    您提到过、您在没有电源电压的情况下看到了这种行为、您是否仍在没有电源的情况下向输入/声码引脚提供电压? 您提供的输入和声码信号是什么?

    最棒的

    Hasan Babiker