This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:无线麦克风接收器的连接音频信号

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948329/drv632-the-diconnected-audio-signal-of-wireless-microphone-receiver

器件型号:DRV632

大家好、

 

当我在同一电路板的无线麦克风接收器中使用 DRV632转 P2P 替换 AD22650中的 AD22650时、发现当我将无线麦克风接收器放置在距离麦克风约5米的位置时、偶尔会断开无线麦克风接收器的音频信号。 但在同一条件下使用 AD22650时不会出现此类问题。

 

请帮我进行分析。 因为出于业务原因、我想使用 DRV632、而不是 AD22650。

 

  1. 系统方框图

  

    DRV632的电路。

 

    3.音频信号偶尔断开时+INR 的波形。

       黄色线是632的输入信号。  蓝色线是 FM 芯片的信号、用于指示无线信号连接的状态。

       

       

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    您能描述一下您在 DRV632上使用的电路配置吗? 它实际上与数据表中描述的任何功能模式无关。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     它是一个低通二阶滤波器电路、根据我们的经验进行了调整。

     2.但我个人觉得这部分电路与无线麦克风接收器的技术问题无关、因为 AD22650在同一电路下工作正常。  

     3、 为什么我很好奇 FM 芯片接收到的信号会在更改为 DRV632后受到影响、从而偶尔断开信号?  请帮我进行分析。

     

    此致

    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    DRV632的 PVDD 电平是多少?

    此外、您是否可以尝试将 UVP 引脚悬空? 结果是否相同?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    PVDD 电平为3.0V。

    2.当我将 UVP 悬空或将 EN 拉至接地时、工作正常、结果不相同。

    此致、
    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    感谢您的回答。 UVP 功能似乎可以启用器件保护。 将 UVP 引脚连接到10k 电阻器的目的是什么? 是否可以在您的设计中将其悬空?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    请问您对此有什么反馈吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的追踪。

    1.我觉得你的分析有点困惑。 因为在 FM 芯片输入端的632之前、信号已断开。  

    除此之外、如果我将 UVP 引脚悬空、DRV632将关断、系统无法正常工作。

    此致、
    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    是的、我认为我们需要做一些澄清。 您是说 DRV632输入端没有信号吗? 在断开连接事件期间、电源状态是什么?

    关于 UVP 引脚、您期望的 Vuvp 和迟滞值是多少? 请参阅第9.3.7节( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv632.pdf#page=10 )的详细信息。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    请问您对此有什么反馈吗?  

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    由于不活动、我要关闭这个 e2e 线程。

    但是、请随时发表您对此案例的问题或评论。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的追踪。

    很抱歉因为出差而延误。

    2.  是的、  当发生断开连接的情况时、DRV632输入端没有信号。 当发生断开连接的情况时、我测试了这两个引脚的波形后、PVDD 和 UVP 正常。

    3。  我认为 AD22650和 DRV632之间电荷泵频率的差异会导致此问题。FM 芯片中调制信号的频率由软信号设置、 因此、电荷泵频率的差异将产生不同的 EMI、从而影响 FM 芯片中的调制信号。 您是否认为这是合理的?

    此致、
    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅最新答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    这是一个有趣的理论。 您是否有办法使用不同的 FM 频率测试您的应用? DRV632的工作频率范围为200kHz 至400kHz。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的追踪。

    1.在我调整 FM 频率后、问题已得到改善、但仍然存在。 在我分析时、您是否有其他方法来验证原因?

    2.如果原因与我的分析类似,是否有其他方法可以解决它希望调整 FM 频率的问题?

    此致、
    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    根据该问题、问题似乎与 FM 器件有关、而不与 DRV632有关。 我们可以为 DRV632提供支持、但它似乎工作正常。 它没有输出、因为它没有接收输入信号。

    您的 FM 器件是 TI 器件吗? 如果是、我们的专家可以帮助您分析此器件上的问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    您对此有任何更新吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的追踪。

    我正在进行实验以验证一些问题、然后将其上传到您处进行分析。

    此致、
    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Wesley、

    我们将等待您的反馈。

    祝你度过美好的一天!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    我现在将关闭此 e2e 案例。 但是、请随时更新您的分析结果、以便我们能够继续提供支持。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的追踪。

    你给了我分析的方向、我将处理其余的问题。

    此致、
    黄威斯利