This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:BCK 和 SCK 之间的关系

Guru**** 2560850 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943758/pcm1754-relationship-between-bck-and-sck

器件型号:PCM1754

大家好、

PCM1754的数据表显示、BCK/LRCK 应与 SCK 同步、TI 建议 LRCK 和 BCK 引脚从系统时钟输入 SCK 中导出。

客户应用是 SCK 从11.2896MHz 晶体振荡器生成、FS=44.1kHz、bck=2*FS*采样位=64*FS。 目前、bck 是从 MCU 生成的。

如果 bck 来自 SCK,则 bck 将为256*FS。 这是可以的吗? 在 D/S 中、BCK 可以以32、48、64倍的采样频率运行、我不确定256是否正常。

如果没有,如何设置 BCK/LRCK 以确保它与 SCK 同步? 它是否需要分频器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    理想的实现方式将使用与 MCU 本身参考时钟相同的外部晶体。  这是为了防止 SCK 和 LRCK/BCK 之间的同步错误。   

    当 LRCK 和 DIN 来自具有不同时钟基准的 MCU 时、使用外部 SCK=bck 将无法解决此问题、因为 LRCK/DIN 可能与 SCK/bck 时钟不同步。

    他们应该评估他们是否可以使用 MCU 本身生成新的 SCK 信号、以便所有时钟信号都来自相同的主时钟信号。

    谢谢、

    Paul