This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:RINP/N 3V 偏置偏移

Guru**** 2796785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941834/tpa3130d2-rinp-n-3v-bias-offset

器件型号:TPA3130D2

大家好、团队、

让我来问一下、我们应该估计 RINP/N 3V 偏置偏移上的潜在变化量。
我的问题是、差分失调电压可能会影响输出摆幅变化。

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入失调电压对输出的影响通过输出失调电压指定、如下所示:典型值为1.5mV/最大值为15mV。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我再问一个问题。
    Vos 规格是否与增益相关? (如果增益低于36dB、应减小偏移还是保持不变?)

    提前感谢。
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    增益不应依赖关系。 偏移位于输入级、而增益块随后沿信号链。  

    谢谢!

    此致、

    Sam