This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3007D1:"21-V 兼容"

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943650/tpa3007d1-the-meaning-of-21-v-compliant

器件型号:TPA3007D1

您好!

我想知道 TPA3007 D/S 的第3页中"21V 兼容"的含义

这是否意味着存在一些特定的标准并且 TPA3007与之兼容?
或者、它是否只是意味着/shutdown 引脚可以接受21V 作为绝对最大值?

此致

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着/SHUTDOWN 引脚是一个高电压引脚、可通过 PVCC 电源承受相同的电压。 您可以参阅第4页顶部的 EC 表。 其表述为绝对最大值、PVCC 可承受21V 电压、/SHUTDOWN 引脚可承受-0.3V 至 PVCC+0.3V 电压。

    谢谢!

    此致、

    Sam