This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:在客户特定待机模式下的 IOVdd 泄漏电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/943704/tas2505-iovdd-leak-current-in-customer-specific-standby

器件型号:TAS2505

您好!

我想确认特定于客户的待机条件。

如果是"带 LDO"、则将使用 IOVDD 和 SVDD 的两个电源。

Q1:当器件不工作时、这种可能的 IOVDD=ON (3.1V)、SVDD=OFF (0V)吗?

Q2:在上述情况下、您能否提供 IOVDD 的泄漏电流?

如果是"无 LDO"、  

Q3:器件不工作时、是否可能只有 IOVDD = ON (3.1V)、其他电源= OFF?

Q4: 在这种情况下、您能否提供 IOVDD 的泄漏电流?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katsu、

    遗憾的是、我们不建议在器件不工作时使 IOVDD 保持开启状态。 请务必记住、TAS2505需要正确的上电序列才能工作。 否则、器件模拟块上可能会出现问题、尤其是 LDO 行为问题(可能会显示卡滞问题)。

    如 TAS2505参考指南第3章所述、在 SPKVDD 完全加电且稳定后、必须为 IOVDD 加电。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau472/slau472.pdf#page=45

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.